This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125MB203:接口论坛:当 HDMI 信号通过 DS125MB203均衡器时、信号质量会下降、了解原因

Guru**** 2928660 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125MB203, TMDS181, TDP0604, TS3DV642, HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1333626/ds125mb203-interface-forum-when-the-hdmi-signal-passes-through-the-ds125mb203-equalizer-the-signal-quality-is-reduced-find-out-why

器件型号:DS125MB203
主题中讨论的其他器件: TMDS181TDP0604TS3DV642HD3SS215

HDMI 信号通过 DS125MB203均衡器、信号质量会下降。 不知道均衡器设置在哪里会出错?
我将客户的原理图和一些测试波形打包到文件中、以便您进行查阅。

添加:1. 速度越快、眼图越差;HDMI 2.0的眼图明显比 HDMI1.4差。  

    2. HDMI 连接器通过 AC 连接至 DS125MB203 (HDMI 连接器通过 AC 连接至 DS125MB203)。

非常感谢!

 

此致、

张亚贝拉

 

e2e.ti.com/.../weixinnuo.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arabella:

    DS125MB203专门用于10G 以太网、PCIe3.0和 SAS2/SATA3应用。 它不能用于 HDMI 应用。

    我建议您将 TDP0604或 TMDS181与 HD3SS215或 TS3DV642结合使用。 这些器件旨在与 HDMI 配合使用。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户回复称这是 Intel 参考设计、DS125MB203是否可用于 HDMI 连接?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arabella:

    您能否共享此参考设计? 我想了解 DS125MB203是如何实现的。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附件是 DS125MB203的设计电路、另请检查它是否正确?
    此外、将 DS125MB203寄存器设为如图所示:

    非常感谢!

     e2e.ti.com/.../hdmi_5F00_rx.DSN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arabella:

    感谢您分享此原理图和寄存器写入顺序。

    这是客户的原理图还是参考设计本身? 客户是否在其应用中对参考设计进行了任何更改? 还是准确复制了设计?

    在这个寄存器写入序列中、我看不到哪些值被写入到了每个寄存器、因为它们存储为变量。 您可以分享写入每个寄存器的特定值吗?

    每个 DS125MB203通道的接收器上有多大的插入损耗? 我正在寻找需要 MB203补偿的总插入损耗、包括 PCB、连接器、电缆等。

    此外、我还将与内部联系、以获取有关此英特尔参考设计的更多信息。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arabella:

    我想跟进。 客户是否仍需要帮助提高眼图质量? 您能否分享客户的姓名以获取我的信息?

    客户是否遵循此英特尔设计?

    e2e.ti.com/.../an952_2D00_709310_2D00_736110.pdf

    此致!

    卢卡斯