This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949-Q1:DDC 引脚被上拉至5V?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1340310/ds90ub949-q1-ddc-pins-pulled-up-to-5v

器件型号:DS90UB949-Q1
主题中讨论的其他器件:PCA9306LSF0102

我在 这里找到的 TI E2E 文章 提到了 DS90UB949在 DDC 上支持3.3V 电平(基于 VIH/VIL 规格)。 然而、我已将 DDC_SDA 和 DDC_SCL 引脚与我的电路和外部上拉电阻断开、并且每个引脚的测量值仍为5.0V。 似乎会有一个内部芯片从 DDC 引脚上拉至 RX_5V?

您能否提供有关使用3.3V 电源驱动时如何连接 DCC_SDA 和 DDC_SCL 的任何指导?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚功能表中显示"使用47-kΩ 电阻器上拉至 RX_5V "。 显然、这不是一项要求、而是一项说明。

    DDC 始终使用5V。如果您有3.3V 电源、则需要使用电平转换器(例如 LSF0102/PCA9306)。