This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10081:SGMII 的器件配置

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1337401/tlk10081-device-configuration-for-sgmii

器件型号:TLK10081

大家好!

我想通过 TLK10081器件发送和接收 SGMII (1、25Gbps)信号。

LS 输入--> 8信道 SGMII --- HS 输出--> 10Gbps SFP+

通道顺序很重要。

您能给我建议如何为该应用配置 TLK 寄存器吗?

感谢您的支持!

此致

马库斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markus:

    遗憾的是、我们没有任何正式的 TLK10081启动过程。 以下是可能需要为此应用配置的一些关键寄存器。 我仍然建议您查看整个寄存器映射。

    • 设置 HS/LS 数据速率:  请参阅数据表的第5.1节。 使用寄存器0x02、0x03、0x06、0x07进行配置。
    • 8通道模式:  通过0x01[3:2]启用(默认设置)。
    • 通道排序: 请参阅数据表的第3.3节。  使用寄存器0x16、0x17、0x18进行配置。
    • 链路训练:  通过0x01[14]启用/禁用。
    • 交错模式:  选择字 INTERLEAVE 或位 INTERLEAVE 与0x01[9:8]。
    • HS/LS EQ 设置:  使用寄存器0x04、0x08进行配置。 可能需要进行一些调整。

    为了澄清这一点、您希望使用 TLK10081将8条 SGMII 信道(1.25 Gbps)聚合为1条10 Gbps 信道并连接至 SFP+模块? 请注意、该器件不支持采用64b/66b 编码的10 GbE、其线路速率为10.3125Gbps。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    是的、在本例中、8个通道(1、25Gbps)转换为10Gbps、8b/10b。 除了数据表之外、是否有一个更详细描述寄存器的文档? 大多数寄存器是显而易见的、但有些寄存器却不是如此。


    宏访问?
    主宏??
    HS_SERDES_CONTROL_3??
    LS_TX___LANE_DELAY 和 SKEK_CONFIG_CONTROL 之间的差异是什么?
    分频率控制??
    GigE 模式??
    ADC 跟踪模式
    通道过采样??

    此致

    马库斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markus:

    很遗憾、我们没有另一份详细描述寄存器值的文档。 这里是有关列出的寄存器设置的一些其他说明。

    • 宏访问: 用于选择 HS 端口进行寄存器读取和写入。

    • 主宏:  主宏是指通道 A HS 端口、而替代宏是指通道 B HS 端口。
    • HS_SERDES_CONTROL_3:  该寄存器控制 HS 接收器上的各种 EQ 设置。 在数据表寄存器映射中为每个设置提供了说明。
    • 偏移_CONFIG_CONTROL:  该寄存器控制偏斜对齐中应包含哪些 LS 通道。

    发送方向:

    接收方向:

    • LS_TX_LANE_DELAY:  写入0x0A[3]=1'b1会覆盖 TX 偏斜配置设置并通过 LS_TX_LANE_DELAY 启用偏斜控制。 LS_TX_LANE_DELAY 可用于向 LS_LN_CFG_EN 中选择的通道手动添加偏斜。
    • 分频速率控制:  当各个 LS 通道具有不同的速率时、将使用 LN_RX_DIV_RATE 和 LN_TX_DIV_RATE 位。 此设置不适用于8 x 1.25Gbps 至10Gbps 应用。
    • GigE 模式:  此设置有助于1 GbE 应用。
    • ADC 跟踪模式:  这是一个 HS EQ 设置、通常可提高短通道应用中的信号质量。 可能需要进行一些测试来确定您的应用中是否应使用 ADC 跟踪模式。
    • 通道过采样:  当 LS 通道配置为比信号的实际数据速率更高的速率时、将使用 LS_RX_OVERSAMPLING 和 LS_TX_OVERSAMPLING、这意味着器件会对信号进行"过采样"。 此设置不适用于8 x 1.25Gbps 至10Gbps 应用。

    此致!

    卢卡斯