This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610EVM:SigCon Architect 实用程序工具无法找到 LabView 运行时引擎

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610EVM, DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1340254/ds125df1610evm-sigcon-architect-utility-tool-is-unable-to-located-the-labview-run-time-engine

器件型号:DS125DF1610EVM
主题中讨论的其他器件: DS125DF1610

我安装了 LabVIEW Run-Time Engine 2,016,2018 SP12024Q1。 他们都没有帮助。

这是我下载的 SigCon 链接。

www.ti.com/.../SIGCONARCHITECT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我下载了 SIGCONARCHITECT3-WRTE、我可以安装并运行它。 然后我下载了 SIGCONARCHITECT-RETIMER-PROFILES、并尝试安装。 它显示一条询问"SigCon Architect EVN GUI 2.0.1"的错误消息。 我只能在 https://www.ti.com/tool/SIGCONARCHITECT 上选择"SigCon Architect v2.0.0.8"

    请告知我应该为  DS125DF1610EVM 安装什么软件包。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    是否可以尝试安装具有运行时引擎(wRTE)的 SigCon Architect?

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、现在可以了。 但我无法安装需要"SigCon Architect SIGCONARCHITECT-RETIMER-PROFILES 2.0.1"的"SigCon Architect EVN GUI"

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    请下载 SIGCONARCHITECT-WRTE 以与 SIGCONARCHITECT-RETIMER-PROFILES 配合使用。  SIGCONARCHITECT3-WRTE 不支持 DS125DF1610配置文件。

    此致!

    卢卡斯