Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY
主题中讨论的其他器件:ALP、 USB2ANY
您好、TI 团队:
941寄存器为什么自动复位了?
我们会遇到偶尔的闪烁/黑屏现象、并且软件检测到924_LOCK 链接断开;
验证商品:
1.941 1.1V、1.8V、PDB 是稳定的,并且在941寄存器复位时没有 I2C 写操作;
2.941 PATTEN 模式也 闪烁/黑;
硬件平台:QC8155+941+924、DSI 作为时钟源、端口1连接到 CID、端口0悬空
什么:屏幕闪烁/黑屏;
为什么: 941 REGISTER RESET--> 941_PIN20 断电--> FPDLINK DISCONNECT(Port1)----- >924_锁定链路断开---->屏幕闪烁/黑屏
:的 CID 显示
当:产品正常运行, 随机;
其中:车辆