This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041A:TI USB HUB 工具的测试错误类型

Guru**** 2868720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1340060/tusb8041a-types-of-test-errors-with-ti-usb-hub-tool

器件型号:TUSB8041A

您好
我正在研究质量控制、产品测试中 TI USB HUB 工具可以达到的详细程度。
此工具的手册下面附有一条示例消息。
图像中的错误是链接错误、但还有哪些其他类型的错误?
如果有一个错误列表会有所帮助、但如果您能尽可能多地告诉我、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenta:

    链路错误是指集线器报告的所有 USB 错误。 根据我在源代码中看到的内容、这不是特定的类别。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上一帖子中所述。  最好使用官方的 USB 合规性软件、而不是不受支持的工具。

    此致、

    尼古拉斯