This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TUSB8041A:TUSB804x USB3集线器系列的差异

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8043A, TUSB8044A, TUSB8041, TUSB8041A, TUSB8042A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1340892/faq-tusb8041a-difference-between-tusb804x-usb3-hub-family

器件型号:TUSB8041A
主题中讨论的其他器件:TUSB8041、 TUSB8042A、TUSB8043A 、TUSB8044A

经过一段时间、TI TUSB804x USB3集线器系列已从 USB3.0转变为 USB3.1、从 TUSB8041转变为 TUSB8041A/8042A/8043A/8044A。

以下是这些器件之间的主要差异汇总:

功能差异:

•TUSB8041–符合 USB 2.1和 USB 3.0标准的4端口集线器

•TUSB8041A–符合 USB 2.1和 USB 3.1第1代标准的4端口集线器

•TUSB8042A–符合 USB 2.1和 USB 3.1第1代标准、具有额外充电模式的4端口集线器

•TUSB8043A–符合 USB 2.1和 USB 3.1第1代标准的4端口集线器、具有 HID 编程接口和其他充电模式

•TUSB8044A–符合 USB 2.1和 USB 3.1第1代标准、具有 HID 编程接口、USB 2.0告示板支持和其他充电模式的4端口集线器

•默认 I2C 主总线速度:–TUSB8042A/43A/44A–I2C 主总线速度为400kHz

  –TUSB8041和 TUSB8041A–I2C 主总线速度为100kHz

•仅限 USB 2.0端口:–TUSB8042A/43A/44A–可将公开的 USB 端口报告为仅限 USB 2.0

  –TUSB8041和 TUSB8041A–功能不可用、所有暴露 USB 端口均报告为 USB 3.x

主要特性 差异:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您对 TI TUSB804x 集线器之间的差异有更多疑问、请提交另一个请求单。