This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1462V-Q1:VIO 引脚断开

Guru**** 1794070 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1462-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1340576/tcan1462v-q1-vio-pin-disconnect

器件型号:TCAN1462V-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1462-Q1

是否不能连接 TCAN1462V 的 VIO 引脚? 逻辑电平是否为 VDD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Morty、

    需要提供 VIO 引脚才能使收发器正常工作。 如果未提供 VIO、该器件将进入受保护模式、从而禁用任何 CAN 通信功能。

    如果未使用 VIO、请选择 TCAN1462-Q1。

    此致、

    肖恩