This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD234:输出波形不对称的原因和解决方案

Guru**** 2782635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1340352/sn65hvd234-question-causes-and-solutions-for-the-output-waveform-not-being-asymmetrical

器件型号:SN65HVD234

在数据表中、CAN H/L 是非对称的。
不过、在我们的测量中、它是对称的。

输入信号或 CAN 引脚连接是否有问题?
请告诉我们问题的原因和解决方案。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在显性状态下、总线电压主要取决于发送器。 但在隐性状态下、总线电压取决于总线上和收发器使用的上拉/下拉电阻器、因此它有些随机。 为了实现正确的通信、只考虑差分电压。 没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reina:

    我看不到您在帖子底部粘贴的图像。 可能有助于提供您正在使用的 CAN 器件的一些原理图。  

    正如克莱门斯指出的、显性状态由发送器驱动、隐性状态由总线负载驱动。  

    如果您发现压摆率偏差很大、则可能是由于差分负载的差异造成的。 这可能是由于迹线匹配不良(CANH 或 CANL 迹线比另一条迹线更长、从而导致较长迹线上的电容更大)、或者用于滤波的无源器件(如电阻器/电容器)存在一些容差。

    我已经指定了一位主题专家、他可以提供进一步的评论。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reina:

    流明是正确的、 从您的测量波形来看、差分电压看起来很好。 我不认为这是一个问题。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家的回答。
    我将提供我这次使用的电路图。
    在这个测量中、我了解到波形对称没有问题。
    此外、为什么波形不对称、如数据表中所示?
    我想知道、常见的5V CAN IC 具有对称波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reina:

    数据表中的波形只是一个示例、CAN 信号不必是不 对称或对称的。 我可以说明的唯一区别是、您测得的波形具有更快的上升/下降时间。 这是因为系统中的 CANH 和 CANL 之间没有容性负载。 如果您在 CAN 总线上放置100pF 的电容、您还应该测量更短的上升/下降时间。

    此致、

    肖恩