This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1EVM:选择配置文件时、没有弹出窗口显示 usb2任何设置。

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB948-Q1, USB2ANY, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1341290/ds90ub948-q1evm-there-is-no-pop-up-window-for-usb2any-setup-when-selecting-profile

器件型号:DS90UB948-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DS90UB948-Q1USB2ANYALP

团队好,

在调试 DS90UB948-Q1时、我发现点击"usb2any setup"以选择配置文件时没有弹出窗口。 您是否遇到过此现象?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、我可以打开这个弹出窗口。 我认为这可能是因为我故意在向客户演示时向他们展示了我无法删除已加载配置文件列表中的项目。 但我很好奇、如果客户错误地删除了配置文件中的商品、为什么以后不会出现弹出窗口?
    我尝试卸载 ALP、然后重新安装 ALP、但发现仍然没有弹出窗口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    USB2ANY/Aardvark Setup 只有在检测到 USB2ANY 器件时才会弹出。 如果未连接任何器件、则不会弹出。 如果没有连接任何器件、可以尝试使用演示模式作为示例。

    此致、

    G·阿巴尔卡