This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:关于 dp83867e's 驱动 LED 灯的能力

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1341401/dp83867e-about-the-dp83867e-s-ability-to-drive-led-lights

器件型号:DP83867E

全部为高电平。

如下图所示、我想知道用于驱动 LED 灯的 dp83867的电流范围、该范围未在手册中有所体现。 寻求专家支持。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不容易获得此类信息。 但是、我们确实提供了 EVM、它的 LED 电路在3.3V VDDIO 下支持低至470欧姆的电阻。

    此致、

    格罗姆