This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:自动 MDIX 和自动 MDI/MDIX 之间的差异

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1341296/dp83869hm-difference-between-auto-mdix-and-automatic-mdi-mdix

器件型号:DP83869HM

在 SNLS614B 数据表的9.4.10.9自动 MDIX 分辨率中、表达式"AUTO-MDIX"和"自动 MDI/MDIX"是否具有相同的含义?
或者、自动 MDI/MDIX 标准中是否有称为 Auto-MDIX 的标准?

日本菜单

データシートSNLS614Bの9.4 10.9Auto-MDIX Resolutionに「Auto-MDIX」と「自动 MDI/MDIX」という表記があるが同じ意味ですか?
それともAutomatic MDI/ MDIXの規格中に、自动 MDIXという規格があるのでしょうか?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这些定义具有相同的含义。

    此致、

    格罗姆