This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD73:采用 SN65HVD73的 UART 至 RS485

Guru**** 2820805 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD73, SN65HVD70

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1340696/sn65hvd73-uart-to-rs485-using-sn65hvd73

器件型号:SN65HVD73
主题中讨论的其他器件: SN65HVD70

您好!

我们将使用 具有 UART 输入的 SN65HVD73收发器。 UART 端口的波特率 非常低(115200)、电缆长度也很短(<5m)、因此我认为我们不需要任何复杂的噪声滤波或多个端接电阻器。 我们可以使用此电路吗?  R62/R133的终止电阻值是否 合适、还是应该对其进行调整? 我们是否需要添加任何额外的滤波、如扼流圈或任何其他元件?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eugen、您好!

    1.首先我建议查看 SN65HVD70、而不是73、区别在于速度。 由于您的速度较慢、并且 SN65HVD70可以支持低波特率、我们通常建议仅使用您需要的最快部件。 话虽如此、您可以使用 SN65HVD73、它仍能正常工作、但最佳做法是尽可能降低高频能量含量。 这是因为73在差分总线上具有更快的上升/下降时间、从而导致信号中具有更多的高频能量-即使在较低的波特率下也是如此。  

    2.由于您正在使用 UART -"R"引脚(引脚1)也需要上拉至3.3V (对于此类应用、4.7k 至10k 通常为我们看到的值)。 如果不这样做、控制器可能会因为 UART 默认为"高"状态而发送中断-因此默认状态需要为高电平。 当您切换到 TX 模式(由于 DE 和/RE 引脚短接)时、R 引脚为高阻抗-这正是"R"引脚被上拉的"原因、即使它是推挽输出-具体取决于所使用的协议。  

    3.收发器的默认设置是 TX 模式-默认为收发器的最高功率状态。 通常最好以"RX"模式启动、因为这样会最大限度减少器件的耗电量-基本上仅在绝对必要时处于 TX 模式。 由于这是一个全双工器件-执行此操作几乎没有太多的操作风险-但理想情况下、这不是电源的最佳使用方式。  

    除此之外、其他一切都或多或少正常。 您将使用10欧姆串联电阻器缩短最大总线距离、您可能会看到一些信号反射-但由于总线很短、数据速度很低、风险相对较小-即我不会太担心它工作、但它可以 可能不是最优的运行条件。 话虽如此 、应注意的是、电缆和/或节点之间布线的特性阻抗也应约为120欧姆。  

    最后-总线的两端应使用120欧姆电阻器进行端接。 实际上、在波特率方面、您所使用的唯一可能反映的是信号转换期间的高频能量含量-但在两端端接并且电缆较短的情况下-它们应该非常小。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我会看看我能做些什么!

    此致!

    帕克·道德森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    我懂了。 非常感谢详细的回复!:)

    我们将 根据建议进行更改。