This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26LV32AQML:DS26LV32ATM/NOPB:IBIS 模型

Guru**** 2804755 points

Other Parts Discussed in Thread: DS26LV32AQML, AM26LV32E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1340447/ds26lv32aqml-ds26lv32atm-nopb-ibis-model

器件型号:DS26LV32AQML
主题中讨论的其他器件: AM26LV32E

团队成员

这是关于 DS26LV32ATM/NOPB、而不是  DS26LV32AQML 的问题。 我无法选择 DS26LV32ATM/NOPB、因为这已停产。

总之、 DS26LV32ATM/NOPB 有任何 IBIS 模型吗?

此致、

高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    http://www.ti.com/lit/zip/snlm069

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高桥山、

    我们无法再分发模型,因为它已经过时-这就是为什么 Clemens 链接不能正常工作的原因。  

    他们不再需要使用该器件更新后的器件是 AM26LV32E (具有 IBIS 模型)-他们需要改用新设计。  

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    链接仍然有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帕克

    这个链接也适用于我。

    此致、

    高桥典之