This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD231Q:工程师坚称当前设计正确、但仍需帮助。

Guru**** 2929550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD231Q

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1341631/sn65hvd231q-need-help-stuck-with-engineers-stating-current-design-is-correct

器件型号:SN65HVD231Q

上述电路位于两个位置。  一个在具有此 CAN 接口的飞行器驾驶舱中的控制器;另一个在距离嘈杂的发电机等物体大约30英尺的发射器上。  我们将发送器和控制器带入消声室来测试 RS106和 RS103。  在 MIL-STD RS103测试期间、SN65HVD231Q 的发送器和控制器均已损坏、必须更换。  这是可重复的;  我意识到电阻器每个60欧姆桥臂偏置到地、您的文档仅显示 CANL 和 CANH 上的电阻为120欧姆-这是很久以前的一位讲师建议的降低噪声。   我们的接地可能会有很大差异、因为 控制器位于试验箱外部。   您能推荐我们想要尝试的更改吗?

当我加载图像时、图像看起来很清晰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    分裂端接通常与 CAN 一起使用、但 R21是一个电容器。

    CAN 收发器可以承受一定程度的接地漂移;请参阅指定的共模范围。 如果接地漂移较大、可能需要隔离式收发器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、

    克莱门斯的评论是正确的。 此外、请参阅 TI 的此应用手册(SSZTB40)、了解分离式和标准端接的一些技巧。

    此外、您能否在原理图上确认 L5和 L6? 在这里放置共模扼流圈更为常见。 确认这是否是预期的配置。

    R21需要是电容器而不是电阻器。 一般而言、这个分裂电容大约为4.7nF。 1nF 和100nF 之间的其他值也可以接受。

    有时、L5/L6等电感元件实际上会在噪声环境中导致显著的瞬变、从而有损坏收发器的风险。 更多详细信息、请参阅此应用手册(SLLA271)。

    此致!

    丹尼

    P.S.您可以点击 E2E 上帖子中的图像、使其全屏显示、这应该会提高清晰度。