我们在 Intel Elkhart Lake CPU 上使用三个 DP83869HM (SGMII 转铜缆)。
连接到 PCH 的 PHY 始终可以工作、但连接到 PSE 的另外两个似乎有时在建立 SGMII 链路时存在问题。
SERDES_SYNC_STS 寄存器中的位8 (偏移= 4Fh)为0。
重新启动同步的正确过程是什么?
此寄存器中的其他保留位意味着什么?
所有三个 PHY 的原理图相同(已由 TI 检查)。 PHY 和以太网交换机之间的以太网链路也在所有三个端口上建立。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们在 Intel Elkhart Lake CPU 上使用三个 DP83869HM (SGMII 转铜缆)。
连接到 PCH 的 PHY 始终可以工作、但连接到 PSE 的另外两个似乎有时在建立 SGMII 链路时存在问题。
SERDES_SYNC_STS 寄存器中的位8 (偏移= 4Fh)为0。
重新启动同步的正确过程是什么?
此寄存器中的其他保留位意味着什么?
所有三个 PHY 的原理图相同(已由 TI 检查)。 PHY 和以太网交换机之间的以太网链路也在所有三个端口上建立。
您好!
虽然寄存器0x4F 可能是一个有用的线索、您还可以检查寄存器0x37吗? 请注意、这些寄存器是扩展寄存器、因此需要进行扩展访问、详见数据表。
你也可以使用寄存器0x14[12]启动 SGMII 块。
虽然原理图可能相同、但布局和/或 MAC 可能是通信出错的来源、尤其是 PCH (您能否提供相关定义?) 连接正常。
您能否检查所有3个设计之间的寄存器0x6E 以确保 PHY 已正确捆绑?
此 应用手册 可能包含更多可能有用的故障排除提示。 请检查此问题、如果问题未通过本文档中的步骤解决、我们可以继续。
此致、
格罗姆
您好 Gerome
Intel CPU 包含一个 PCH (平台控制器集线器)、它或多或少是具有一个以太网 MAC 的 CPU 芯片组和一个 PSE (可编程服务引擎)、后者是 CPU 中的另一个子系统、包含另外两个以太网 MAC。
这是三个 PHY 工作时的寄存器
dwmacEndStart-0: MDIO # 0 SGMII_AUTO_NEG_STATUS 0x0000dwmacEndStart-0: MDIO # 0 SERDES Sync Status 0x0146dwmacEndStart-0: MDIO # 0 STRAP_STS Register 0x0c00
dwmacEndStart-1: MDIO # 0 SGMII_AUTO_NEG_STATUS 0x0000dwmacEndStart-1: MDIO # 0 SERDES Sync Status 0x0156dwmacEndStart-1: MDIO # 0 STRAP_STS Register 0x0c00
dwmacEndStart-2: MDIO # 0 SGMII_AUTO_NEG_STATUS 0x0003dwmacEndStart-2: MDIO # 0 SERDES Sync Status 0x0146dwmacEndStart-2: MDIO # 0 STRAP_STS Register 0x0c00
------------------
这是不工作时的寄存器
dwmacEndStart-0: MDIO # 0 SGMII_AUTO_NEG_STATUS 0x0000 dwmacEndStart-0: MDIO # 0 SERDES Sync Status 0x0290 -> not-synced, what does 90 mean?dwmacEndStart-0: MDIO # 0 STRAP_STS Register 0x0c00
dwmacEndStart-1: MDIO # 0 SGMII_AUTO_NEG_STATUS 0x0000dwmacEndStart-1: MDIO # 0 SERDES Sync Status 0x0250dwmacEndStart-1: MDIO # 0 STRAP_STS Register 0x0c00
dwmacEndStart-2: MDIO # 0 SGMII_AUTO_NEG_STATUS 0x0003 dwmacEndStart-2: MDIO # 0 SERDES Sync Status 0x0186 -> not-synced, what does 86 mean?dwmacEndStart-2: MDIO # 0 STRAP_STS Register 0x0c00
------------------
是否有扩展数据表? 我看到了其他支持问题、他们讨论的是主页数据表中未介绍的寄存器(0xd6)。
硬件每次使用 BIOS/Win10时都能正常工作、问题出在我们使用 Coreboot/VxWorks 的目标系统上。 我们假设 Coreboot 无法正确设置某些寄存器或顺序错误、因此无法建立 SGMII 链路。
我还使用 MSP430 LaunchPad 进行了以太网合规性测试、三个端口都测试为10/100/1000MBit/s。
此致
马丁
尊敬的 Martin:
我想少关注一些寄存器0x4F、而更多地关注寄存器0x37。 如您所见、即使未同步、SGMII 仍在 MAC2上连接。 同时、MAC1和2绝不会连接 SGMII (0x3)。
您声称在 BIOS 中、这个设计工作正常、而在 VxWorks 上、问题正是如此。 如果硬件完全相同但存在软件差异、则意味着某个软件正在对功能进行门控。 您能否检查两个软件在搭接方面的差异? 我还建议检查 SGMII 线路上的信令、以查看是否存在偏移。 差动探头在这种情况下会很有用。
此致、
格罗姆