This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:从 DP83848迁移代码

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1341994/dp83826e-code-migration-from-dp83848

器件型号:DP83826E

1.是否有可帮助客户将代码从 DP83848迁移到 DP83826的指南 ?   是否需要修改驱动程序?  

2. RMII 模式仅使用 TX (0:1)、另一个引脚(2:3)是否悬空或群状?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于在 DP83848与 DP83826之间的切换、由于后者具有不同的寄存器组、最好查阅数据表并相应地修改代码。

    对于 RMII、TX/RX_D2和_D3可保持悬空。

    此致、

    格罗姆