This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:关于 SGMII 振幅更改设置

Guru**** 2523920 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1335691/dp83869hm-about-the-sgmii-amplitude-change-settings

器件型号:DP83869HM

在下面的线程中、我收到了一个表示振幅变化是可能的响应。
DP83869HM:DP83869HM:SGMII voltage swing_2 -接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

我可以使用0x00D6[11:10]进行编程。


是什么导致振幅不按预期变化?
你有什么建议吗?

MDIO-TOOL w eth0 0x0D 0x001F
MDIO-TOOL w eth0 0x0E 0x00d6
MDIO-TOOL w eth0 0x0D 0x401F
MDIO-TOOL w eth0 0x0E 0x0000

MDIO-TOOL w eth0 0x0D 0x001F
MDIO-TOOL w eth0 0x0E 0x00d6
MDIO-TOOL w eth0 0x0D 0x401F
MDIO-TOOL w eth0 0x0E 0x0400

MDIO-TOOL w eth0 0x0D 0x001F
MDIO-TOOL w eth0 0x0E 0x00d6
MDIO-TOOL w eth0 0x0D 0x401F
MDIO-TOOL w eth0 0x0E 0x0800

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对此没有太多的理解。 根据之前的线程, D6[11:10]似乎能够调整摆动水平。 您是否尝试过寄存器00d6至0C00并看到任何峰峰值变化?

    我还想问一下您的 SGMII 布线长度是多少? 您的 SGMII 信号看起来比我们预期的要小。 如果可能、您还可以在 SGMII 线路上共享原理图吗?

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将0C00写入寄存器0d6。 波形如下所示。
    MDIO-TOOL w eth0 0x0D 0x001F
    MDIO-TOOL w eth0 0x0E 0x00d6
    MDIO-TOOL w eth0 0x0D 0x401F
    MDIO-TOOL w eth0 0x0E 0x0c00


    原理图无法披露。 道歉。
    SGMII 布线长度约为6.3英寸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为我们看到 SGMII 振幅减小的主要原因是布局限制。  下面是我要在布局上检查的主要事项:阻抗匹配、布线长度和布线之间的距离。 我们还提供了布局检查清单供您查看。

    e2e.ti.com/.../Industrial_5F00_PHY_5F00_Layout-Review-Checklist.xlsx

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    林希尔曼
    我想通过寄存器设置从测量的964mV 幅度降低振幅。

    问题1
    B:设置01到0x00D6[11:10]是否会产生0V。奇怪的是没有输出。

    问题2.
    我知道布线长度等可以减小振幅。
    A:00设置为0x00D6[11:10]:136mV 压降。
    C:10设置为0x00D6[11:10]:测量值为955mV。
    920mV (设定值)- 136mV (下降值)= 784mV 是否不合理?
    测量值955mV 大于920mV、因此寄存器0x00D6[11:10]的设置是否有效尚不确定。

    请检查是否真的可以用0x00D6[11:10]改变幅值。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    同样、我们对这两位的了解有限、因为我们通常会确保客户能够通过眼图、然后再提供有关调整振幅的进一步说明。

    我的方法是清理布局、因为我们通常不建议调整 SGMII 的峰峰值。

    根据您提供的波形、似乎即使增加峰峰值信号也无助于建立 SGMII 链路、因为您的眼图无法满足 SGMII 信号的眼图要求。 以下常见问题解答将会有所帮助:

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1247949/faq-dp83tg720r-q1-why-is-my-sgmii-eye-measurement-distorted?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=eye%20diagram#

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;林希尔曼。

    Available at: e2e.ti.com/.../faq-dp83tg720r-q1-why-is-my-sgmii-eye-measurement- distribution?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=eye%20structure#.

    我已经确认了上述情况。

    我再次使用宽带示波器检查了波形。
    波形如下图。
    我想减小振幅、因为它在 SGMII 掩膜中超过了 vdiffp-p。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。 您向我们发送的 SGMII 波形是合理的。 该架构基于数据表 SGMII 输出。 摆幅电平应在550mV 左右。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1287391/faq-dp83869hm-sgmii-output-differential-voltage-clarification?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=SGMII#

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,林希尔曼。

    这是否意味着以下答案不正确?
    我知道可以设置10 - VOD = 920mV。

    此致、

    DP83869HM:DP83869HM:SGMII voltage swing_2 -接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    再说一次、我不太熟悉此寄存器调优。

    • 您是否在 SGMII 通信方面遇到任何问题?

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,林希尔曼

    >>我对这种寄存器调整不是很熟悉。
    →是否有人熟悉该注册表请确认?

    >>・您在 SGMII 通信方面是否遇到任何问题?

    >>・不适合您的应用?

    →此项目中使用的接收器 IC 的 vdiffp-p 为1000mV、因此 DP83869HM 的输出电压结束。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我与团队内部进行了仔细核实。

    他们仍想知道您在 SGMII 通信上是否发现任何功能问题、振幅为1100mV?  

    接收器 IC 可以支持的最大 SGMII P2P 是多少。 因为根据该标准、1100mV 对于 SGMII 通信有效。

    感谢您的观看

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,林希尔曼。

    >他们仍想知道您在 SGMII 通信上是否发现任何功能问题,振幅为1100mV?  
      →此项目中使用的接收器 IC 的 vdiffp-p 为1000mV、因此 DP83869HM 的输出电压结束。

    >接收器 IC 可支持的最大 SGMII P2P 是多少。 因为根据该标准、1100mV 对于 SGMII 通信有效。
      →此项目中使用的接收器 IC 的 vdiffp-p 为1000mV、因此 DP83869HM 的输出电压结束。

    ★我的问题是:为什么我不能改变0x00D6[11:10]的振幅? 确实如此。
    这个答案是否意味着错了?
    e2e.ti.com/.../dp83869hm-dp83869hm-sgmii-voltage-swing_2 e2e-sitesearch&keymatch=DP83869HM%253A%2520DP83869HM%253A%2520SGMII%2520VOLTAGE%2520swing_2

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是一些您可以尝试的其他配置。 尝试写入寄存器0x00D6 = 4000或寄存器0x00D6 = 6000、看看是否能够降低 SGMII 摆幅电平的峰峰值?

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,林希尔曼。

    我实施了您已回答的设置。
    我能够确认振幅减小了。
    我附加采集的波形供您参考。

    ★问题1
    设置0x00D6 = 4000时:Vdiffp-p 的预期值是多少、以 mV 为单位?
    ★问题2
    设置0x00D6 = 6000时:以 mV 为单位的 Vdiffp-p 的预期值是多少?

    此致、

    # mdio-tool w eth0 0x0D 0x001F
    # mdio-tool w eth0 0x0E 0x00D6
    # mdio-tool w eth0 0x0D 0x401F
    # mdio-tool w eth0 0x0E 0x4000


    # mdio-tool w eth0 0x0D 0x001F
    # mdio-tool w eth0 0x0E 0x00D6
    # mdio-tool w eth0 0x0D 0x401F
    # mdio-tool w eth0 0x0E 0x6000


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ★问题1
    设置0x00D6 = 4000时、应为900mV


    ★问题2
    当设置0x00D6 = 6000时、应为720mV

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,林希尔曼。

    非常感谢。
    你给我的答案帮助我理解。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很高兴它能在您身边发挥作用。

    --

    此致、

    林希尔曼