This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321AI:CC 引脚工作不正常

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321AI, HD3SS3212, TUSB321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1339015/tusb321ai-cc-pins-are-not-working-well

器件型号:TUSB321AI
主题中讨论的其他器件: HD3SS3212TUSB321

您好!

我们有一个项目、用于将您的 TI 产品用于 USB-C 连接器(TUSB321AI、HD3SS3212)。

TUSB321AI 的 CC1和 CC2引脚的行为存在问题。

我们希望仅在 DFP 模式下使用 IC、因此 VBUS_DET 引脚上没有887k 上拉电阻。 CURRENT_MODE 引脚未连接。

(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tusb321ai.pdf?ts = 1710414592628&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Finterface%252Fusb%252Fproducts.html)

 

有两种不同的测量结果:

案例1

我尝试过不同的 USB C 转换器(例如 USB C - USB A Conv.)、闪存驱动器…

我们在一个 CC 上测得0V、而在另一个 CC 上测得0.4V。 我们不明白为什么一个 CC 会下降至0V。 我们期望这里为5V、而不是0V。 0.4V 是正确的、因为我们使 CURRENT_MODE 引脚未连接。 DIR 输出始终设置正确。

(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tusb321ai.pdf?ts = 1710414592628&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Finterface%252Fusb%252Fproducts.html)

 

我们尝试将887k PU 放在 VBUS_DET 引脚上、然后之前的0V CC 信号上升到5V。 可能是什么原因?

 

我还制作了 CCS 行为的示波器图(cc1-cc2.png 附件)。

 

 

案例2

我们已将有源线缆插入 USB-C 连接器、并将线缆的另一端保持空闲状态。

在这种情况下、一个 CC 始终为80mV、另一个始终为5V。 我们认为、在这种情况下、考虑下图、测量结果是正确的。

 

(将 USB-C 添加到您的载波板设计-第1部分(toradex.com))

 

此致、

贝内德克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benedek:

    感谢您的联系。 您能否共享您的设计的原理图?

    如果您想私下共享、您可以接受我朋友的请求、通过 E2E 向我传达消息。

    [quote userid="599229" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1339015/tusb321ai-cc-pins-are-not-working-well 我们测量到一个 CC 上为0V、另一个 CC 上为0.4V。 我们不明白为什么一个 CC 会下降至0V。 [/报价]

    端口未连接任何器件时、CC 引脚上的电压电平是多少? 仅对于 DFP、CC1和 CC2上的电压应为5V。

    此图是否显示器件连接处的 CC1/2线路? 如果不是、您能否在附件中显示 CC 线?

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我直接给大家发送原理图。

    如果未连接任何器件、则 CC 引脚上的电压电平为5V。 示波器图是在连接 CC 线下降时获取的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benedek:

    原理图未显示与 Type-C 端口的完全连接、但321的实现方式看起来不错。

    Unknown 说:
    DIR 输出始终设置正确。

    如果 DIR 设置正确、则连接应进行枚举。 这表明321正在检测方向。

    Unknown 说:
    在这种情况下、一个 CC 始终为80mV、另一个始终为5V。 我们认为,在这种情况下,考虑到以下图表,测量结果是正确的。

    在有源电缆连接中、另一条 CC 线将用于 VCONN。 TUSB321将检测未使用的 CC 线路上的端接(Ra)并确定应提供 VCONN。 这会将未使用的 CC 线路拉至5V、从而为插入的有源电缆供电。 我同意这种行为似乎是正确的。

    [报价 userid="599229" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1339015/tusb321ai-cc-pins-are-not-working-well "]我们尝试将887k pu 放在 VBUS_DET 引脚上,则之前的0V CC 信号最高可达5V。 原因可能是什么?

    这很有趣。 您是否意味着未使用的 CC 线路将变为5V、而不是0V? 如果未连接有源电缆、我预计另一条 CC 线会变为低电平。 如果可以在 VBUS_DET 和未填充 VBUS_DET 的情况下显示器件连接处 CC1/2的波形、那将会很有帮助。

    您能否在原理图中展示如何控制 VBUS? 如果 VBUS 始终打开、可能会对 VBUS_DET 产生不利影响。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane:

    感谢你的帮助。 基于上图、我们现在了解了 IC 的工作原理。 VBUS_DET 测量值不再与我们的项目相关。 再次感谢您!