This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOS101:残余电压的含义

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOS101, TIOS102, UCC27517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1341636/tios101-meaning-of-residual-voltage

器件型号:TIOS101
主题中讨论的其他器件: TIOS102UCC27517

TIOS101的残余电压意味着什么? 我们将在推挽模式下使用它。 是意味着当输入为高电平时、输出不会一直驱动至0V 吗? 我们希望使用 TIOS101、因为它具有更快的输出上升/下降时间、但 TIOS102会广播更高的残余电压、我们正在尝试了解这是否很重要。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图6-2/6-3显示 TIOS101输出不会变为0V;路径中似乎有一个二极管。 TIOS102没有轨到轨输出。

    获得强大高压输出的另一种方法是使用 UCC27517等栅极驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    电流路径中两个引脚之间的压降被称为"残余电压"、它来自晶体管的导通电阻(Ron)和任何其他元件、例如与驱动晶体管串联的反极性保护二极管。  

    需要关注残余电压的原因是、它是器件中功耗和热敏的主要来源之一。  器件内部更低的残余压降将导致更低的功率耗散和更低的裸片结温。  因此、对于需要驱动大负载的应用或在工作环境温度较高的应用中、TIOS102将比 TIOS101更具有优势。

    TIOS101和 TIOS102在残余电压方面的主要区别在于、TIOS101具有固定的反极性保护二极管、并且 TIOS102具有有源电路、用于监测反极性情况并禁用驱动器。  在这两种器件类型中、晶体管上都会出现一些由于导通电阻的压降、该压降与流经的电流量成正比。 但是 TIOS101在二极管两端有额外的压降、这确实会阻止 OUT 引脚达到听见0V 或 GND 电平。

    请参阅两种器件的功能方框图、以了解两种架构之间的差异。  您可以看到 TIOS101中的固定极性保护二极管替换为 TIOS102中的反极性保护激活电路块。

    此外、数据表中还提供了示例波形供您参考。  TIOS101数据表中的图9-4显示 VOL 和 GND 之间存在轻微的失调电压(0V)。  TIOS102没有相同的并排比较波形、但图9-8确实显示了 OUT 电压没有此失调电压且处于 GND (0V)电平。

    此致、

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好,谢谢!