This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:固件开发、量产产品相关版权问题

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1341174/tusb9261-firmware-development-production-product-related-copyright-issues

器件型号:TUSB9261

大家好、我们正计划使用贵公司这款产品的开源代码进行二次开发、以实现我们所期望的某些功能、然后将它们编译到固件中。 然后我们就会购买芯片、用芯片制作硬盘盒、并最终烧录我们自己的已编译固件、从而生产自己的专用产品并进行销售。 流程是否涉及知识产权或版权问题? 期待您的回复。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我不认为这是一个问题、但让我内部检查以确认。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,期待您的回复~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chongyu:

    TI.com 上根据  BSD 3条款提供了固件、因此可以将固件用于商业用途、前提是满足许可证规定的条件。

    此致、

    尼古拉斯