你好
我们尝试启用 PMA 合规性测试模式1、方法是检查 BMSR 寄存器并确认链路已建立、然后通过间接访问将0x2000写入寄存器0x1836。
我们需要知道预期的输出波形是什么以及在哪些引脚上? 要确保配置 正确反映到寄存器中并且模式正常工作。
我们应该监测差分输出引脚 H 和 L、并期望具有以下连续重复的屏幕截图之类的方波、而二者之间没有任何间隙?
正如我们当前在监测差分输出高引脚时获得的结果一样、产品 处于测试模式的时间与800µs 一致、但两个测试模式之间的时间是可变的 (始终为几十或几百 ms)。
所附的屏幕截图、以太网在通道3上显示为蓝色、在 图片中、产品处于800µs 测试模式、通过两个光标 X1和 X2分别间隔20ms。
当我再次放大时:
感谢您的及时响应。