This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN332G:TCAN332G 是否支持热插拔功能?

Guru**** 1670750 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN3413, TCAN332G, TCAN332
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1340014/tcan332g-can-tcan332g-support-hot-plug-capable

器件型号:TCAN332G
主题中讨论的其他器件:TCAN3413、、 TCAN332

大家好、

TCAN332G 是否支持热插拔功能?  TCAN3413等收发器。

另一个问题 是哪种 CAN FD 可以是支持的热插拔器件?  谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    热插拔不是 CAN 的常用术语、因此它可能具有不同的含义。  

    大多数 CAN 收发器(包括 TCAN332和 TCAN3413)在未供电时对总线的标称高阻抗、并且在它们没有主动驱动显性信号时不会为总线提供显著负载。 这意味着、如果将未供电收发器连接到有源 CAN 总线、则不会带来严重中断其他节点间通信的风险。 在这方面、可以说 TCAN332可以支持这一功能。  

    "热插拔"一词的另一个含义是、新节点在通电后可以平稳地加入总线。 这通常涉及一些协议感知元素、这些元素可以确定总线何时空闲、以便可以忽略上电期间捕获的任何部分帧、并且只能识别完整帧。 对于 CAN、这通常由 MCU 中的 CAN 控制器处理、因为大多数 CAN 收发器不支持协议。 在本例中、我不认为此要求适用于 TCAN332、但它能够支持一个实现此功能的 CAN 控制器。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  
    埃里克·肖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您是说可以将 TCAN332用作输出接口吗? 客户可能会使用4引脚端子作为连接其他器件的输出。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我不确定我是否理解您的用例。 CAN 收发器均为半双工器件、能够在 CANH 和 CANL 差分信号线上发送和接收数据。 它们通常通过电缆非板载连接到其他 CAN 收发器的网络。 从物理层的角度来看、将新收发器插入活动网络时几乎没有问题。  

    如果我误解了您的问题、或者我可以详细说明的其他问题、请告诉我。  

    此致、  
    埃里克·肖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    明白了。 感谢您的支持。