This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV047A:附加抖动

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS105, DS90LV047A, SN65LVDS20, SN65LVDS31, LMH7220, DS90LV001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1339529/ds90lv047a-additive-jitter

器件型号:DS90LV047A
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS20、 SN65LVDS31、SN65LVDS105 、 LMH7220、 DS90LV001

您好!  

对于高精度(<10ps) TDC 应用、我正在寻找一种将 LVTTL 和 TTL 信号转换为 LVDS 信号而不添加太多附加抖动的方法。  

我希望输入信号的频率介于直流和 180MHz 之间。

我想知道使用 DS90LV047A 时可以预期的附加抖动量(确定性抖动和随机抖动)。

此器件有没有其他替代方案可以提供更好的抖动性能或潜在的更小差分偏斜?  

我想到的一种不同方法是使用高速比较器进行(LV) TTL 到 LVDS 的转换、从而获得最低的附加抖动和输出偏斜。  

关于使用比较器进行低抖动 TTL 到 LVDS 转换、您是否有任何经验/想法?  

Im 期待您能听到来自 Y'all 的消息。  

提前感谢!

B ö~Boris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    差分输入的工作方式与比较器类似。 因此、像 SN65LVDS20这样的高速缓冲器(比任何普通发送器都快)可能具有最小的抖动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Clemens,谢谢你的答复。  

    我对速度不是很感兴趣、我实际上是在努力尽可能降低附加抖动。  

    我已经检查了您提到的器件、但使用它时所期望的抖动似乎远远超出了我们实现至少10ps 的 TDC 分辨率所需要的抖动限制。 (最好较小)  

    感谢您分享使用缓冲区的想法,但我将继续我的搜索<3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boris:

    抖动容差取决于系统(听起来您的应用需要非常低的抖动)。 在标准应用中、 超过20%的抖动往往会闭合眼图并损坏数据。 DS90LV047A 器件的特征是具有20%的抖动。 数据表提供了测试程序的概述部分(9.2.2.2)(抖动为20%、如图16)。

    该应用手册(LVDS 驱动器和接收器的运行速度有多快?) 在 DS90LV047-48A EVM 上经测试的工作台水平下、抖动测量结果显示为5%、10%、20%。 如果需要5%的抖动容差、请参阅表1中的"48"列。 该表很好地比较了测试的其他器件(DS90LV011/12A、SN65LVDS31/33、DS90LV047/8A)。 此外、我还将介绍 SN65LVDS105 (SN65LVDS105)。

    我们的搜索工具是为您提供搜索条件的: LVDS、M-LVDS & PECL IC 产品选择| TI.com。遗憾的是、我们没有按差分偏斜击穿的滤波器选项、但为了进行比较、应在数据表中列出这一选项。 如果您正在寻找高速比较器、LMH7220可能是合适的选择。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,这是非常有帮助的。  
    我将使用 SN65LVDS105和 DS90LV047A 进行测试、以查看哪个组件在我的预期条件下工作得最好。

    祝您周末愉快!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boris:

    感谢您的反馈、很高兴听到您发现适合您的应用的方法。

    如果您有任何问题、请联系我们。  

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boris:

    只是另一个想法,我有为你:

    可以将 LVDS 缓冲器用作驱动器。 以下是 TI 应用手册: 如何将3.3V LVDS 缓冲器用作低压 LVDS 驱动器(TI.com)

    DS90LV001在800Mbps 时具有100ps 的抖动。 它可以接受  LVTTL 信号并输出 LVDS。 您可以为缓冲器的反相桥臂使用高质量的 Vref 源、以避免注入任何其他噪声源。

    DS90LV001数据表、产品信息与支持| TI.com

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:  

    非常感谢您和我分享这个新想法、我觉得这个概念非常有趣。  

    由于我的输入也预计有 TTL 电压、因此我更倾向于您提供帮助的驱动器选项。  

    我会牢记使用缓冲器而不是驱动器的这一概念、它在其他日子可能会派上用场。  

    非常感谢、祝您愉快!

    B ö~Boris