This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC8101EVM:GUI 版本。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPIC8101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1331056/tpic8101evm-gui-ver

器件型号:TPIC8101EVM
主题中讨论的其他器件:TPIC8101

您好!

我们的客户评估了此 EVM、但 GUI 似乎无法正常工作。
我了解到,针对类似的调查,有一个更新的版本。

您能否为我和我们的客户提供最新版本?

此致、
广志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi、

    我向您发送了更新固件的电子邮件。

    请在尝试更新后更新此主题、让我们知道它是否有帮助。

    此致、
    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我已收到更新文件。
    我真的很感激。

    请告诉我以下情况以防万一。

    UG 有一个图表可选择 TIG-A_HID15.HEX。



    我认为该文件是"TPIC8101_Firmware.hex"。 是这样吗?
    当我有一个客户尝试它时、写入没有进展、所以他们坚持他们需要两个十六进制文件。

    我认为 JP 设置可能未配置、并且无法正确转换到引导模式、但应客户要求、我们询问 hex 文件是否正确。

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    此致、
    广志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi、

    据我所知、这些文件是正确的。 过去,我们对此并无任何投诉。
    此固件更新也适用于其他应用、因此我不确定具体内容。

    他们的系统权限是否会阻止更新?


    此致、
    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 John:

    感谢您的支持、也感谢您的回复。

    我已确认客户的 EVM 工作正常。

    爆震信号被输入到客户的 EVM、并获得了 INT 和积分波形。

    那么、我们还有一些来自客户的其他问题。
    由此给您带来的不便、我们深表歉意、敬请告知。

    1. 查看数据表、需要切换到高级模式才能读取数字积分器的输出。

    打开电源后、设置顺序是否有任何限制?
    例如、我应该在下图中按顺序写入数字1至6吗?

    2.来自 TIGER 板的 TCLK 输入波形是什么类型?
    (0-5V 方波?)

    客户监控了 EVM 测试点。 然而、似乎没有观察到波形(这只是客户的评估)。
    我对 Tiger 板没有任何信息、请告诉我。

    3.在将外部振荡器连接到 XIN 时、这是不是一个正常的电路?

    此致、
    广志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi、

    我会仔细研究您的问题、并在明天更新此主题帖。

    此致、
    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、

    Q3的电路假设满足以下条件。

    此致、
    广志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi、

    这将需要比我想象的更长的时间。

    我将在星期五通过 COB 更新该主题。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、

    感谢您的支持。

    你认为你会得到答案吗?
    期待您的回复。

    此致、
    广志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi、

    很抱歉耽误了时间。
    我将尝试在今天结束之前提供最新情况。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi、

    1.在高级 SPI 模式下写入时顺序无关紧要。  

    2、3.  Tiger EVM 上没有太多信息。
        我想它提供5V 信号、但会尝试明天用我的 EVM 确认这一点并更新此主题。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John-San,

    感谢您的大力支持。
     对于给您带来的不便、我深表歉意。

    广志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi、

    5V 信号应该可适用于时钟。
    这就是 EVM 使用内部时钟在该测试点上显示的内容。

    此致、
    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John-San,

    感谢您的大力支持。
    如果我有新问题、可以再次发布、但我将关闭此主题。

    再次感谢您。

    广志