This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:BT656至 TFP410

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1336632/tfp410-bt656-to-tfp410

器件型号:TFP410
大家好,我是韩国国防工业公司的研究员。 

我有一个关于 BT656信号和 TFP410的问题。
我想知道 TFP410接收 BT656信号。 当我看到 TFP410数据表时、它并不存在关于"BT656"的信息。
但是、TFP410输入格式和 BT656信号格式是相似的
格式。

因此我想知道 tfp410的输入部分是否可以接收 bt656信号。 请您回答这一问题。
 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、TFP410无法支持 BT656信号。 请查看我们的 FPD-Link 产品、它们可能更适合您的应用。

    此致!

    V·皮塔迪亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    所以、您能否推荐一个能够接收 BT656并输出到 DVI 的 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    我将此主题转发给 FPD-link、因为他们对您的需求有了更好的了解。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    FPD-Link 产品线 没有任何专门为 BT.656应用设计的产品。  

    您能否通过提供方框图来更加明确地说明您希望在该系统中实现的目标? 您是想转换数据类型还是简单地将其用作直通设备?

    此致!

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想从相机接收 BT656数据并发送到 DIV 接口。 但是,这是不可能的。 所以、我在寻找一个大约 BT656到 DVI 的转换器。

    因此、我希望接收来自相机的 bt656信号并将其输出到 DVI 以显示实时图像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    FPD-Link 产品系列不包含任何允许从摄像头直接转换到显示器的器件。 您需要 在两端使用一对 SerDes -一对用于摄像头、一对用于显示屏-还需要两端的 SoC。 请参阅下面以红色显示的 TI 组件

    一些注释:

    -产品组合中没有输出 BT656的 ADAS 器件。 为了以与 BT656类似的方式输出、TI 建议在产品系列中使用支持 DVP 的解串器。  

    -产品组合中没有输出 DVI 数据类型的 IVI DES 器件。 作为解决方案、TI 通常在实验室中使用以下现成的 Westar 板(灰色)从 OLDI 转换为 HDMI/DVI (链接)。  

    此致!

    尼古拉斯