This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS31:LVDS 源电阻测量

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1341531/sn65lvds31-lvds-source-resistance-measurement

器件型号:SN65LVDS31
主题中讨论的其他器件:SN65MLVD047

它可能与谁有关,  

我目前正在阅读文献编号:SLLD009 (LVDS 应用和数据手册)、并查看调整 LVDS 输出电平部分中的预补偿、我很想知道您是如何测量驱动器上的源电阻以获得895欧姆? 我目前正在尝试在  SN65MLVD047上添加预补偿 、想找出一种测量驱动器源电阻的好方法、从而得到 SLLD009图3-9中所示的波形图。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从我 ~的值来看、此值来自0.1V 到1V 的输出电流与输出电压关系图。LVDS 驱动器具有恒流源、可驱动 Δ Σ 3.5 mA、这与他们提到的测量值(~4.2 mA)非常接近。 有关测试电路时序的定义和差分输出信号的电压定义、请参阅测量器件数据表(SNx5LVDSxx 高速差分线路驱动器数据表(修订版 N))的第8.1节。

    如果有方法可以首先改善系统中的噪声容限、我建议寻找方法来实现这一点。 这将包括寻找更好地匹配存根、减少总线负载、消除连接器不匹配等的方法。

    此致、Amy