This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2419:THVD2419数据表中的引脚混淆问题

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD2419

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1341347/thvd2419-pin-confusion-problem-in-thvd2419-datasheet

器件型号:THVD2419

您好、TI 论坛、

在查看 THVD2419组件的数据表时、我在10-VSOP 的情况下检测到产品中存在引脚混淆。 第3个和第4个引脚上存在数据表表不兼容问题。 我将添加图像。 我将其标记为红色。

我寻求解决方案。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aylin:

    我与此器件的系统工程师进行了交谈。 图片中的引脚排列似乎正确、并且表标记错误。  

    我们将在下一次数据表更新中修复此问题。 (我相信当我们将器件完全推向市场时会发生这种情况//当前使用"P"前缀的器件)

    很抱歉给我们带来困惑、谢谢您让我们知道这一点。

    -鲍比