This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:我想询问如何设置 DP83822IF 光纤?

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1341056/dp83822if-i-would-like-to-inquire-about-setting-dp83822if-fiber

器件型号:DP83822IF

大家好。

DP83822IF 光纤驱动器的搭接设置

测试后、RX_D0和 RX_D1的下拉带不能正常工作

如果使用 RH 2.49K 上拉电阻施加 RX_D0的下拉自举、则设置数据表 模式4  

如果您检查实际的寄存器 设置为 Mode_1、

数据表是否错误?

使用光纤模式时、数据表未规定 RX_D0和 RX_D1使用上拉2.49k

请向公司核实

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要使用光纤应用、COL 是应设置为模式3或4的引脚。 您能否分享 RX_D0和 D1在光纤应用中的应用?

    对于常见设计错误、查阅 DP83822故障排除指南可能会有所帮助。 此外、我们 最近上传了原理图检查清单、以提供建议的连接和所需的 Strap 配置。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    自举设置配置为红色框。
    下拉自举的默认模式设置是不可能的。
    设置时、模式4被识别为模式1。

     下拉模式开启:模式2设定

     下拉模式4 SET:模式1 SET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    似乎驱动线路的其他器件可能会干扰电阻网络的偏置。 我建议将 PHY 保持在复位状态、并确保这些线路上的 MAC 保持安静。 因此、理论上唯一为了搭接目的而偏置线路的方法是网络。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我看见你差我来的。
    根据您发送的文档 SNLR053、当查看启用了自举设置的器件时、RX_D0自举被选为 Mode_4。

    这在数据表中位于何处?

    使用光纤模式时、数据表未提示选择 RX_D0引脚作为 Mode_4。

    使用光纤模式时、将 RX_D0引脚设置为 Mode_4是否正确?

    如果正确、我认为数据表应提供此内容。

    这是一个重要的部分、因此请检查一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您仔细观察、会发现 PHY 地址、特别是 PHY_AD1将在很大程度上影响与数据表一致的 RX_D0。 请根据您的设计要求输入所有字段、以获得相应的搭接选项。 如果有不符合数据表的内容、我们可以进一步讨论。

    此致、

    格罗姆