大家好。
DP83822IF 光纤驱动器的搭接设置
测试后、RX_D0和 RX_D1的下拉带不能正常工作
如果使用 RH 2.49K 上拉电阻施加 RX_D0的下拉自举、则设置数据表 模式4
如果您检查实际的寄存器 设置为 Mode_1、
数据表是否错误?
使用光纤模式时、数据表未规定 RX_D0和 RX_D1使用上拉2.49k
请向公司核实
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好。
我看见你差我来的。
根据您发送的文档 SNLR053、当查看启用了自举设置的器件时、RX_D0自举被选为 Mode_4。
这在数据表中位于何处?
使用光纤模式时、数据表未提示选择 RX_D0引脚作为 Mode_4。
使用光纤模式时、将 RX_D0引脚设置为 Mode_4是否正确?
如果正确、我认为数据表应提供此内容。
这是一个重要的部分、因此请检查一下。