This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD080:LVDS 驱动器

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: P82B715, SN65LVDS049, SN65LVDS31, SN65MLVD080, P82B96, TIDA-060017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1341988/sn65mlvd080-lvds-driver

器件型号:SN65MLVD080
主题中讨论的其他器件: P82B96、P82B715 、SN65LVDS049、SN65LVDS31 、 TIDA-060017

我正在寻找 IC 将单端转换为差分、因为我们认为电缆的长度对于 I2C 来说太长。 因此、我们需要将时钟和数据转换为差分。 我查看了 SN65MLVD080的数据表。 我不确定是否完全理解。 可以用作 LVDS 收发器的 IC 是吗? 将单端信号转换为差分信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    I2C 时钟在大多数系统中是单向的、因此可以通过差分收发器发送该信号。  

    I2C 中的数据线是双向的、任何反馈环路都会强制总线锁定。 使用分立方法将 I2C 双向线路拆分为单向线路并不是三重设计。 TI 的产品系列拥有可驱动长达数米的电缆的 I2C 电缆驱动器(P82B96和 P82B715)。 如果您确实需要进行 I2C 信号差分(可能是出于 EMI 问题或噪声抗扰度的原因)、那么您可以查看以下 TI 参考设计: https://www.ti.com/lit/ug/tiduei0/tiduei0.pdf?ts = 1711484136658&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    以下是您可能感兴趣的另一个应用手册:  

    通过 LVDS 接口传输 SPI 参考设计

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我知道 I2C 时钟是单向的、从 I2C 主设备运行到从设备。 I2C 数据是 I2C 主设备和从设备之间的双向数据。 时钟和数据都是单端信号。  

    借助 I2C 电缆 驱动器(P82B96和 P82B715) 、我们可以在 I2C 主设备和从设备之间使用更长的电缆。 它可以有多长时间? 我们在一个应用中需要大约2米、在另一个应用中需要大约5米。  

     I2C 电缆 驱动器(P82B96和 P82B715)不会将单端时钟和单端数据转换为差分对、对吗? 我的意思是、它们不会将它们转换为一个时钟差分对和一个数据差分对。 请确认。  

    我们是否需要在两端、 I2C 主设备 和 I2C 从设备上都使用电缆驱动器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I2C 电缆驱动器允许您使用总电容超过400 pF 的总线。 更高的电流还会在一定程度上降低噪声灵敏度。

    P82B96将 I2C 线路拆分为两条单向线路、因此您可以在中间添加差分收发器。

    M-LVDS 过度用于点对点连接。 使用普通2+2收发器、如 SN65LVDS049。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我也认为我们需要 对5米长的 I2C 电缆使用 LVDS 差分收发器。 如果我们使用 SN65LVDS049、那么我们将获得差动时钟(SCLK_p、SCLK_n)和差动数据(sda_p、sda_n)。 这意味着在 I2C 主板和 I2C 从板之间的电缆中总共有四条导线(两个差分对)、对吗? 该设计中总共有两个 SN65LVDS049。 一个在 I2C 主板上、另一个在 I2C 从板上、对吗?

    但在这些收发器 SN65LVDS049之前、我们是否仍需要  在每个电路板上使用 I2C 电缆驱动器(P82B96和 P82B715)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不需要、您有八根导线、每个方向四根。 (LVDS 是单向的。)

    您需要 SN65LVDS049和 P82B96。 (P82B715无法将 I2C 信号分离为单向线路。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:  

    检查"Using the SN65LVDS31/33 (使用 SN65LVDS31/33)"-图2。 应用手册中的 TIDA-060017方框图利用了此解决方案。  

    通过 LVDS 接口传输 SPI 参考设计

    您可以在此处查看此参考设计的其他相关文件: TIDA-060017参考设计| TI.com、在"设计文件和产品"部分下。

    此致、Amy