This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:1000 Base-T 峰值电压信号完整性故障

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1340989/dp83867is-1000-base-t-peak-voltage-signal-integrity-failure

器件型号:DP83867IS

尊敬的支持团队,

DP83867ISRGZ 峰值电压信号完整性结果如下。

是否有寄存器可以解决此问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您能否分享原理图? 此外、您能否共享用于配置 PHY 以测试此功能的寄存器配置? 有多少个电路板上存在这种行为?

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome:

      该问题已通过调整0x9f 寄存器解决。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您提供这些信息。 您能提供更多的信息有关此注册0x9F 修复您实施,以便其他用户也可以受益? 这个值之前是什么值、调整之后是什么值? 此时、调谐后显示了什么电压?

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    实际上、结果在重新测试后通过、但尚未找到先前测试失败的原因。 将在找到原因后更新。


    但增大0x9F 寄存器可以改变信号的振幅。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerome,

    重复重新测试后、电压为730mV 并通过。

    但没有找到先前测试失败的原因。 可能是测试环境问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的评论。 因此、我认为该线程已解决、并将关闭。

    此致、

    格罗姆