This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS386:VCC 和放大器的样片测试连接;GND。

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS386, SN65LVDS387

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1342266/sn65lvds386-sample-testing-connection-for-vcc-gnd

器件型号:SN65LVDS386
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS387

您好专家

我已经为 LVDS 到 LVTTL 选择了 SN65LVDS386/387 (16通道)、反之亦然。 为了进行初始测试、我已将 IC (LVDS386)与单通道 LVDS I/p-1和第2引脚(A1A、A1B)连接、并将 o/p-59引脚(A1Y)与 CRO 相连。 即使我已将(ENA) 60引脚与 VCC 63引脚(3.3V)短接。 GND-64引脚。

问题1: 我希望连接正确、或有关上述连接的任何建议。

问题2. 是否必须连接所有 VCC 和 GND。

问题3: 任何端接电阻器都必须进行连接。

此致

塞尔万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必须连接所有 VCC 和接地引脚。 所有输入都必须具有有效电压。 未使用的输出可以保持开路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Selvan:

    SN65LVDS387是驱动器、SN65LVDS386是接收器。 对于上述操作、您需要将 LVTTL 输入注入 A1A、该输入将在 A1Y/A1Z 上输出、然后在接收器端连接到 A1A/A1B、该输入将在输出 A1Y 上转换为 LVTTL。  

    您应该接通电源和接地、以使器件正常工作。  

    "11.2.2.2.1互连介质"和"11.2.1.2.6端接电阻器"部分提供了建议端接电阻器的指导原则。  

    此致、Amy