This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75ALS181:RS485网络

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD3088E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1327011/sn75als181-rs485-network

器件型号:SN75ALS181
主题中讨论的其他器件:SN65HVD3088E

"SN75ALS181NSR"的以下连接是否存在任何问题?

我们正在考虑将 SN75ALS181NSR 替换为 SN65HVD3088ENSR。

节点数:64

通信速度:10Mbps

电缆长度:100m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN65HVD3088E 并不是 SN75ALS181的完全引脚对引脚替代产品、但 如果 A/B 和 X/Y 引脚连接在一起、它会工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yanagisawa-San:

    我认为这是不同线程的副本-请在此处查看答案: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1327012/sn75als181-interface-forum 、我们可以继续讨论该线程、因为它似乎比这个线程更活跃一些。  

    此致!

    帕克·道德森。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您与我们联系。

    考虑到电缆的特性和抖动、是否可以将64个 SN75ALS181连接到一条总线上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yanagisawa-San:

    SN75ALS181在1条总线上不具有64个 SN75ALS181 - RS -485标准允许在1条总线上具有32个单位负载- SN75ALS181的额定单位负载为1 -因此总线上只能有32个单位负载 (如果向总线中添加了偏置电阻器、该数值会更小-具体取决于偏置电阻器)。

    新建议器件 SN65HVD3088E 的额定值在1条总线上具有多达256个节点、因为它仅为1/8单位负载(32/(1/8)= 256)。

    如果总线有混合器件(并非所有节点都有相同的收发器) 然后限制为32个单位负载、需要将每个节点的单位负载额定值相加、只要总线负载<= 32个单位负载、就节点数量而言应该是可以的。  

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RS -485标准中是否有关于" tsk (p)脉冲偏斜(|tdDH - tdDL|)"的规定?

    比如"必须小于或等于 xxns"。 或者其他类似的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RS 至485规格未定义任何速度。 实际上、偏斜会增加抖动、可承受的抖动量取决于接收器件。

    SN65HVD3088E 的偏差规格优于 SN75ALS181、因为它采用更高的数据速率设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yanagisawa-San:

    Clemens 是正确的-速度未在 RS 至485标准中直接定义-因此没有直接偏移要求。 还应注意的是、RS–485没有特别注重精度(其重点是稳健性和速度(相对于长距离))、因此、如果需要严格的偏斜要求、可能不会成为追求的最佳标准。  

    不过、正如 Clemens 提到的、偏斜会转化为抖动、可容忍的范围内很多、这实际上是一项系统级要求。 这是因为 RS 至485中使用的电缆可能会根据数据速率与电缆长度(以及其他电缆属性)增加抖动。 由于传播延迟也更小、因此更快的器件的偏斜也会更小。  

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在目录中," tsk (p)脉冲偏斜(|tdDH - tdDL|)"是8ns (最大值),但批量生产产品的实际价值是多少?

    大规模生产产品实际价值的差异是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanagisawa-San,

    数据表中的值是我们列出的测试条件的最大值-我们没有与列出的额定值不同、并且我们也不会在其上有变化-在设计时、您需要为系统假定最大值-任何低于额定值的值都是不够的、并且会增加 系统风险-但在 RS 至485系统中、再次 说明在绝大多数应用中、电缆很可能比器件增加更多的抖动、除非它的总线较短-但 RS 至485可能不是最佳选择。  

    此致!

    帕克·道德森