This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM8330:适用于笔记本电脑的键盘

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: LM8330, TCA8418E, TCA6424A, TCA8418

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1341781/lm8330-keypad-for-laptop-pc

器件型号:LM8330
主题中讨论的其他器件: TCA8418ETCA6424ATCA8418

大家好、LM8330支持团队

我有一个简单的问题。 LM8330是否可以 用作 以下键盘的键盘控制器?

此致、

田尾市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM8330可以从键盘矩阵读取按键。 我不知道该键盘是否组织为矩阵。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tamio:

    LM8330从键盘矩阵方案读取数据。  

    TCA8418E 也会增加。 然而,我在照片里数了85把钥匙。 TCA8418E 在键盘矩阵机制中最多支持80个按键。  

    上图中的键盘是如何连接的?  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    感谢您的快速回复。

    下面是主板键盘的连接电路。 连接器右侧是 FPC 连接器。  基本而言、每个信号都连接到 EC。

    因此、我认为通过将键盘控制器放置在键盘单元中、可以实现 I2C 连接并减少引脚数。

    引脚1到引脚24分配 给 SENSE (0-7)和 DRV (0-15)。  我认为这些信号线可以通过使用 TCA8418E 用 I2C 取代。

    你怎么看?

    谢谢

    田尾市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tamio:

    这个应用程序似乎是合理的。 似乎您有感应线路和 DRV 线路、它们是输入信号、需要通过 I2C 处理/解析? 则 TCA8418或 TCA6424A 等器件在此处可能是不错的解决方案。  

    您是否会制作具有感应和 DRV 线路的键盘矩阵? 则 TCA8418E 是更合适的解决方案。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler

    如您所说、客户键盘是84键。 因此、我想我要考虑 LM8330而不是 TCA8148E。 矩阵方案如下所示。 这只是我的想法。

    方框图如下所示。  如果我认为正确、这一变化将使引脚数减少21个。

    如果我的想法是错误的,请给我你的建议。

    谢谢

    田尾市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tamio:

    看起来 TCA8418E 短一些 COL 引脚。  

    LM8330似乎具有适合您的应用的行数/cols 引脚。  

    对于"其他15个"GPIO、您可能能够通过 I2C 和 LM8330连接这些输入/输出中的某些。 LM8330具有8个行引脚和12个列引脚、共96个输入。 其中一些引脚具有用于驱动 LED 的专用 PWM 功能、但是、我想您一次只能使用一个功能。 它要么是键盘矩阵的一部分、要么是 PWM 输出的一部分。  

    请参阅数据表中的引脚分配表。  

    如果我们可以卸载这些额外的15个引脚中的一些引脚、我们可能能够减小 FPC 连接器的总尺寸、我想您在这里正尝试这样做吗?

    可能无法驱动 LED、但一些 TP4引脚可能适用于 i2c。  

    此致、

    泰勒