This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75176B:SN75176B - EVM 板或示例 SCH

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75176B, THVD1520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1341702/sn75176b-sn75176b---evm-board-or-example-sch

器件型号:SN75176B
主题中讨论的其他器件: THVD1520RS485-RS485 HF-DPLX-EVM

大家好!

我要查找"SN75176B" EVM 板或示例希腊文件是否有任何该项?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一种非常旧的设备、其主要目的是支持传统应用程序。 最好使用 THVD1520等现代收发器。

    您可以使用 RS485 HF-DPLX-EVM;引脚排列是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oben:

    克莱门斯是正确的-如果你有任何其他问题,请告诉我。 如果可以的话、我建议使用 THVD1520、而不是旧器件。

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    是的,我没有任何问题,但当然,你可以建议我的设备。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oben:

    好吧- THVD1520可能是一个很好的切入点-它是一款现代的收发器、通常在测试阶段产生的性能问题较少、因为就 RS -485器件而言、旧器件有点难以使用 (起初并不是非常复杂-但通常我们的 THVD 线的问题要少得多)。

    此致!

    帕克·道德森