This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:I/O 缓冲器

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: P82B96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1341993/p82b96-i-o-buffers

器件型号:P82B96

我对该 IC P82B96感到好奇。 可能的应用有哪些。 没有逻辑。 输入和输出信号在时序和电压电平上保持不变。 然后、在电子产品设计中使用此类器件的目的是什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、John、

    P82B96可用于缓冲/转换跨 延长电缆长度的 I2C 信号、电容负载高达4000pF (请注意、使用更长布线时、可实现的最大频率 也会降低)。 根据使用的 VCC、电气特性表(第7节)中提到了输入/输出逻辑电平(VIT / VOL)。

    有关示例用例、您可能会参阅数据表的第10.2.1节和第10.2.3节。   

    此致、

    插孔   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 您说过、 该器件可用于 缓冲/转换 长达电缆的 I2C 信号、电容负载高达4000pF。 我有 三个问题。   

    1 -  I2C 信号(时钟和数据)在输出端是否保持单端。 我的意思是仍然有两条线、一条用于时钟、一条用于数据、对吧?  

    第二个问题是关于电压电平。 是否可以在输入端和输出端有不同的电压电平?  

    什么是电容负载。 请进一步说明容性负载能力越高、电缆长度越长的原因是什么? I2C 电缆的标称长度是多少?使用此设备可以获得多长的电缆?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. I2C 信号为单端信号。 但是、P82B96将它们分成单向线路、因此您可以在中间插入差分收发器(RS、LVDS-422)或隔离器。

    2. P82B96可以在更高的 VCC 和不同的 I/O 电压下运行。

    I2C 规范将总线电容限制为400 pF (电容和上拉电阻构成一个低通滤波器)。 较高的限值将需要具有较高驱动强度的器件、例如 P82B96。 (重要的不是长度、而是电容。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  第2和第3个问题对我来说很清楚。  

    我还不知道你对 问题1的答复。 "然而,P82B96将它们分成单向线。" 您能解释一下吗? 我想 I2C 时钟(SCL)由 I2C 主设备生成并进入 I2C 从设备。 因此、I2C 时钟(SCL)是单向的。 但数据是双向的。 I2C 数据(SDA)是双向的。 如何通过使用  划分为单向线路的 P82B96实现单向?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    图10很好地展示了 Clemens 在这里所说的内容。

    您可以看到、在缓冲侧"Tx/Ty、Rx / ry 侧"、有两条单向线连接在一起。 Rx 和 TX 被视为单向驱动、因为它们只能单向驱动。 在图10中、通信严格高于 i2c、因此将 R 和 T 线路绑定在一起以返回 i2c 的双向特性。  

    就 Clemens 而言、如果您要添加其他协议收发器、如 P82B96,422/485、CAN 等、则可以这样做、因为 RS 将这两条线分开。  

    请参阅 此处的应用手册  

    此致、

    泰勒