This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:I2C 通信问题

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320, TUSB320LAI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1342267/tusb320-i2c-communication-issues

器件型号:TUSB320

嗨、团队!

我的客户在 TUSB320与其 MCU 之间通信时遇到一些问题。 他对时间安排进行了一些审查,但尚未发现问题。

目前的主要问题是、他没有在地址0x60收到响应。  

您能否建议除了电源和 EN 低电平以外、我们还需要什么才能在 I2C 上获得响应? 如果您有任何 问题、敬请告知、以帮助解决此问题。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是有问题的客户。  问题在于正确的 I2C 地址、对于 TUSB320LAI 它不是0x60。

    最重要的是要使用正确的数据表:TUSB320和 TUSB320LAI 是不同的芯片、各自具有不同的 I2C 地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决了!