This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:PHY 地址问题

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1340852/dp83826e-phy-address-issue

器件型号:DP83826E

我们在设计中使用了 DP83826,但我们无法获得预期的 PHY 地址。 请分享该文档的应用手册。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享您的原理图、预期的 PHY 地址和实际的 PHY 地址?

    浏览我们的此器件故障排除指南可能会有所帮助、这样我们就可以对您的设计和故障排除过程有一个基本的了解。

    www.ti.com/.../snla423

    此致、
    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在设计中使用了两个 DP83826、并打算获取 phy addr 4、5.pls 建议了上述原理图中的更改并建议了值  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享完整的原理图?

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,我们使用 RMII PHY 到 MAC 连接和 PHY 作为时钟主设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、没有 PHY 原理图我们无法继续前进。 由于这是捆绑问题、我们需要了解 DUT 的配置是什么。

    此致、

    格罗姆