This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:F/W 升级的引导模式

Guru**** 2815435 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I, AMIC110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1340934/dp83822i-boot-mode-for-f-w-upgarde

器件型号:DP83822I
主题中讨论的其他器件: AMIC110

团队、

关于使用 PHY 的引导模式、有一个问题。  

客户正在使用以太网引导模式进行 F/W 升级、发现有时互联网连接正常(以太网已连接)、有时无法正常工作(以太网未连接)。

客户告知失效模式大约是50%。  

但是、当使用 USB 引导模式时、以太网连接不会出现问题。  

请告知我们您希望了解哪种情况或波形来识别问题。 谢谢。  

器件:AMIC (带 Bechoff IP)+ DP83822I

应用:伺服驱动器

 

此致

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    您能否分享正在使用的驱动程序?

    您还能否说明 USB 引导模式和以太网引导模式之间的区别?

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MAC 控制器为 AMIC110、PHY 为 DP83822I。  

    AMIC110用于 EtherNet/CAT 使用。 在上电期间、将通过 AMIC110上拉至高电平/低电平的电阻器设置引导模式。 您可以在原理图上看到相应设置。 我将脱机向您发送测试结果和更多信息。

    至于 USB 引导、它正在另一个工程中使用、因此不使用 AMIC110。  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    那么、这种工作/非工作行为是在两种不同的设计之间发生的?  

    我建议客户了解从 PHY 的角度来看、硬件和信号的角度这两种设计之间有何不同。  

    从这个设计角度来看、我建议查看我们的 故障排除指南、了解使用 DP83822时的常见问题。 这将有助于为客户和 TI 建立有关调试步骤的理解基线。 如果问题仍然存在、我们可以继续下一步。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该项目仅使用以太网引导模式。 因此、我们发现的工作/非工作行为都仅与引导模式相关。

    在使用 RS485/CAN 通信的其他项目上的 USB 引导模式下、不存在以太网通信且使用了 AMIC110。  

    请告诉我们、我们可以采取什么确切的方向来解决问题? 谢谢。   

    此致

    布赖恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    因此、需要说明的是、客户没有可用的 DP83822参考资料?

    此致、

    格罗姆