您好、支持团队。
我目前正在从事 ADAS 项目并研究架构。 由于我们以 ASIL D 冗余想法为目标、因此我们想了解是否可能有一些新拓扑。 下面是我提出的两个初始想法。
拓扑1:我们让一个或多个摄像头可以同步地将数据流式传输到 DES 1和 DES 2、POWER1将正常通过 PoC 为摄像头加电。 但在电源1或 DES1出现故障时、我们可以使用 MCU、电源2将通过 PoC 为摄像头供电。 我们可以具有 MCU 来输出控制信号。
拓扑2:我们有一个或多个摄像头、成像仪可通过链式将视频流式传输到2 Ser (SER1和 SER2)、并分别将数据流式传输到 DES1和 DES2。 POWER1将通过 PoC 正常为摄像头上电。 但在电源1或 DES1出现故障时、我们可以使用 MCU、电源2将通过 PoC 为摄像头供电。 我们可以具有 MCU 来输出控制信号。
建议采用2个独立的系统作为冗余来支持该功能的工作。 如果您有任何建议、这将对您有所帮助、