This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280BR810:默认配置

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: DS280BR810
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1339098/ds280br810-default-configuration

器件型号:DS280BR810

为 DS280BR810加电时、它是以某种默认模式出现还是需要对器件进行配置以便其传递数据? 我最初想做的是使部件处于"直通"状态或尽可能接近直通状态。 如果有人能提供帮助或为我提供非常感谢的相应文档、那我将不胜感激。

谢谢!

迈克·尼茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    默认情况下、转接驱动器将处于可以传递数据的状态。

    为了使转接驱动器进入与直通状态最相似的状态、我建议将 CTLE 升压级2设置为0并启用 CTLE   升压级1的旁路。  根据应用的不同、您还可以考虑增加或减少 CTLE 带宽。

    有关如何设置 CTLE 升压、旁路和带宽的信息、请参阅器件编程指南。  这位于"my secure resources"文件夹"DS280BR810-design"中。  您似乎已经可以访问此文件、但如果您在访问此文件时遇到问题、请告知我们。

    是否可以分享更多有关 DS280BR810用例的信息?  如果您的信息不适合参加论坛、欢迎您在 E2E 上给我私人发送消息。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Drew、  

         感谢您的答复。 在 DS280的数据表中... 编程指南100GbE CAUI-4模式和40GbE nPPI 模式中提到了表8。 这些模式是否仅受100G 和40G 支持? 如果我已将 PHY 连接到 DS280。 PHY 需要与 DS280处于相同模式吗? 来使两者传递数据?

    谢谢!

    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    请记住、这是一个模拟线性器件。  我不会过于狭隘地认为这些模式是特定于协议的模式。  100 GbE CAUI-4或40 GbE nPPI 的步骤配置只是根据100 GbE CAUI-4和 40 GbE nPPI 输出电压幅度(VOD)的规格要求调整器件的宽带增益。

    该器件支持其他协议。  DS280BR810输出应进行调整、以匹配您尝试满足的任何规格。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题... 存在信号检测。 只要信号达到阈值、该信号就会检测到任何信号吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    是的、这是正确的。  信号检测用于在未检测到输入时禁用转接驱动器(例如 TX 驱动器)内的功能块。

    谢谢。

    德鲁