This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT33:最大脉冲和输出偏斜

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1342146/sn65lvdt33-maximum-pulse-and-output-skew

器件型号:SN65LVDT33

您好!

我将执行最坏情况下的时序分析。  您能否提供最大 tsk (p)(脉冲偏斜)和最大 tsk (o)(输出偏斜)?  我看到电流数据表中仅提供了标称值。  

谢谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kimberlee、

    通过查看器件数据表、您可以看到 脉冲偏斜是根据传播延迟时间、低至高电平输出和传播延迟时间以及高至低电平输出确定的。 这些参数具有最小值/最大值、这些值是根据统计数据确定的。 因此、这些值随后不再用于确定脉冲偏斜的最小/最大值、而仅引用典型值。  

    该器件非常旧、如果采用该器件、则无法轻松获取确切的特性数据。

    此致、Amy