This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR810:转接驱动器功耗是否随数据速率而变化?

Guru**** 2972960 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR810, DS160PR412, SN75LVPE5421, DS160PR421, DS160PR1601, DS160PR410, DS320PR810, DS320PR1601, DS320PR410, SN75LVPE5412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1342169/ds320pr810-does-redriver-power-consumption-vary-with-data-rate

器件型号:DS320PR810
主题中讨论的其他器件:DS160PR421、 DS160PR1601、 DS160PR410、DS160PR810 、DS160PR412、 、 DS320PR1601、 DS320PR410、 SN75LVPE5412、SN75LVPE5421

适用于第4代所有 TI PCIe 转接驱动器:

  • DS160PR410、DS160PR810、DS160PR1601、DS160PR412、DS160PR421

和第5代器件:

  • DS320PR410、DS320PR810、DS320PR1601、SN75LVPE5412、SN75LVPE5421

直观上、数据速率和功耗之间似乎应该存在联系。 例如、在 PCIe 第4代中、位以16GHz 的速率传输、而在第5代中、该速率加倍至32GHz。 即使根复合体和端点不打算彼此发送任何数据、PCIe 发送器也会不断发送空闲位来维护链路。 在集成电路中、功耗通常与放大器的开关行为相关、因此在数据速率下的功耗可能会更高、而输出放大器的开关频率必须达到原来的两倍。 但是、TI 转接驱动器所使用的架构始终具有相对恒定的电流输出、并且开关频率对总体功耗几乎没有影响。 因此、TI 转接驱动器各自数据表中给出的功耗适用于该器件可能运行的所有数据速率。

请注意、这一恒定功耗是线性转接驱动器的一个特性、线性转接驱动器仅使用模拟方法来提升信号。 重定时器、即具备时钟数据恢复(CDR)等数字功能的更复杂 IC、预计会根据数据速率产生可变功耗。 实际上、许多 PCIe 端点都有自己功能全面的 CDR 子系统、并具有相同的效果。 在 PCIe 第5代运行的网卡的散热器触摸起来可能会感觉很热、但 在第4代运行时只是有点热。