This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS822:汽车级或军用级 LVDS 接收器

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS822, SN65LVDS86A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1341468/sn65lvds822-lvds-receiver-in-automotive-or-military-grade

器件型号:SN65LVDS822
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS86A

您好!

大家好。

在汽车或军用级(工作温度范围高于125°C 或更高)的"SN65LVDS822"中查找以下器件。

注意:"SN65LVDS822"是 LVDS 接收器部分。

预测早期响应。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Durgesh:

     SN65LVDS86A 似乎能够满足系统的需要。 该器件的工作温度范围为-40°C 至125°C、还可接收 LVDS 数据类型。  

    通常、可在 TI.com 上找到一个确定哪些 FPD-Link 组件最符合系统需求的有用工具(https://www.ti.com/interface/high-speed-serdes/fpd-link-serdes/products.html#)。 这使您能够根据输入/输出兼容性、工作温度范围等组件因素进行滤波。  

    此致!

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikolas:

    感谢您的答复。

    IC、"SN65LVDS86A"仅支持最高 18位 RGB 显示接口、而"SN65LVDS822"支持24位 RGB 接口。

    正在寻找与 汽车或军用级(工作温度范围高于125°C 或更高)的"SN65LVDS822"类似的器件。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Durgesh:

    FPD-Link 产品系列目前不具备配备24位 RGB 接口且工作温度范围高于125°C 的器件。

    此致!

    尼古拉斯