This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:1.1V 和3.3V 输出上的电压不正确

Guru**** 2930340 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI, TPS2062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1329380/tusb4020bi-incorrect-voltages-on-1-1v-and-3-3v-output

器件型号:TUSB4020BI
主题中讨论的其他器件: TPS2062

大家好!

我是第一次使用 USB 集线器、对这个主题非常陌生。 我的目标是通过 USB 电缆将2个 USB 设备连接到计算机、我认为我需要一个 USB 集线器。 我启动了一个小项目来测试它并开始测量。 我注意到我在1.1V 输出时具有~0.49V 的电压、在3.3V 输出时具有~1.16V 的电压。
在示波器上、您可以在 CH1上看到1.1V 输出、在 CH2上看到3.3输出。


到目前为止我已做的更改:开始时我的 USB_R1 = 10k、现在为9.53k。 两个去耦合都具有1uF 电容(接近100nF)、现在1.1V 电压下为10uF、3.3V 电压下为1uF。

现在的问题是、我是烧毁了 IC、还是 原理图中仍然存在错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Jehonathan  

       您需要 在 USB_VBUS 上添加分压器、以便在引脚上获得0.5V 电压。

       第二、您是否对接地焊盘具有良好的焊接?

      您也可以尝试不同的器件、以防器件损坏。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我现在把它添加到 shematic 中。 我也不认为我必须自己提供1.1V 和3.3V。 我一开始以为这些都来自枢纽本身(如果我错了、请更正我)。 我将尝试在测试 PCB 上纠正这个问题。   焊接应该是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要在外部提供1.1V 和3.3V 电压。

    此外、您还需要将100nF 电容器放置在靠近每个电源器件的位置。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在已经通过了在 shematic 中的更改。  我将在接下来的几天再试一次、并告诉您它是否起作用。 如果您能 快速了解一下该原理 、并或许告诉我仍然存在的任何错误、我将不胜感激。  

    目前、外部电源将提供1.1V 和3.3V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 TUSB4020BI、当 PWRPOL 为低电平时、它为高电平有效。但 TPS2062为低电平有效、用于启用 VBUS 开关。

    MCP2021 VDD 是否还需要5V 电源?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请注意 MCP2021 VDD 需要5V 电源?

    我现已尝试了这个电路。 现在我有以下值:
    3.3V = 4mA
    1.1V = 35mA
    如果我理解正确、此集线器处于低功耗/挂起模式。 如果我现在将此电路连接到计算机上、电流会短暂增加、计算机显示此 USB 设备无法正常工作。 之后、电流会返回到4mA 和35 mA。

    考虑到+5V、这仅用于测量、现在使用 LED 指示我是否获得5V 输出。

    我不了解错误是什么、我不确定是否可以将此集线器用于总线电源电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      如果是 Windows 系统、您是否可以下载 USBtreeviewer 工具、该工具可以监视是否检测到集线器。

       如果 晶体振荡、您还可以检查 XI/XO 吗?  

      TI 集线器可以用于总线供电电路,只需确保设备有足够的电流即可。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以检查 XI/XO 是否 有 晶体振荡?  [/报价]

     很好。

    如果是 Windows 系统,您可以下载可监控是否检测到集线器的 USBtreeviewer 工具。

    您会推荐哪一款?

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了 Uwe Sieber 并得到了这样的信息:

    设备管理器问题   :43 (cm_prob_failed_post_start)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Jehonathan:

       您能否使用 lsusb -t 或   lsusb -tvv to check the status?

       Please check following items as well?

    1: is 24Mhz clk stable from Crystal?

    2: is there 0.5v on USB_Vbus?

    3: can you take waveform for 1.1v ,3.3v and GRSTz?

    Regards

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Jehonathan:

      有更新吗?

    此致

    布赖恩