This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3221:MAX3221的问题

Guru**** 2535280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1341695/max3221-questions-of-max3221

器件型号:MAX3221

尊敬的团队:

请帮助提供"UART (1.8V 或3.3V)<--> RS485"解决方案。
非常感谢。

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    全双工还是半双工? 在半双工时、您的 UART 器件是否提供驱动器使能信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    除了克莱门的问题,你需要支持的最大数据速率是什么? 您是否仅使用典型的 UART 信号(Tx 和 Rx)?  

    -鲍比