This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB3031:封装(数据表错误)

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1341529/ts3usb3031-package-datasheet-error

器件型号:TS3USB3031

团队、  

您能否帮助确认 TS3USB3031RMGR 是 VQFN 封装还是 WQFN 封装? 数据表的第1页和第18页看起来存在差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu:

    我联系了以便对此进行一些说明、因为除了数据表之外、这似乎是喜忧参半的信息。 我会让你知道我所听到的,希望明天由 EOD。

    很抱歉耽误你

    的时间。 谢谢。 瑞安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu:

    我可以确认封装是 WQFN、而不是 VQFN。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan。 WQFN 的封装尺寸应该是第1页的拼写错误、该情况如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu:

    WQFN 的封装尺寸应为1.80mm x 1.80mm、此信息中的拼写错误为封装名称、而不是封装尺寸。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    瑞安