This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX232:关于未使用的引脚

Guru**** 2876490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1341182/max232-about-unused-pins

器件型号:MAX232

关于未使用的引脚、给出了以下答案。

   不能;这些逻辑输入不得悬空、因此您需要将它们连接到 VCC 或 GND。

7.3.2数据表说明有一个上拉电阻器。

我听说有一个上拉电阻器、但不将其打开是不是更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信司:

    我需要验证 TIN 引脚是否具有内部上拉电阻器。 由于我在图中没有看到具有内部上拉电阻器的器件的功能方框图、因此我有点犹豫是否确认它们实际上存在。 有时、数据表错误会延续到先前的数据表中、或具有从未发现过的错误。  

    如果 TIN 具有内部上拉电阻器、则可以将其保持悬空状态。 如果没有、 则您必须将这些引脚参考 GND 或 Vcc。  

    我目前正在检查是否可以找到一名设计工程师来确认 TIN 具有内部上拉电阻器、我将在我找到后与您联系。

    很抱歉耽误你的时间、

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信司:

    设计工程师已经接到我的电话。 看起来我们确实设计了内部上拉电阻器、使其通过二极管连接到 Vcc。 因此、此器件的 TIN 可能会悬空、因为它们具有内部上拉电阻。  

    -鲍比