This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:使用两个具有不同波特率的通道

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1343364/max3232-using-both-channels-with-different-baud-rates

器件型号:MAX3232

大家好、我想使用 MAX3232 I.C.、以便使用两个不同的 RS232外设与 STM32 MCU 进行通信。 其中一个外设的波特率为9600bps、另一个外设的波特率为115200bps。 我可以在同一个 MAX3232中使用两个外设吗? 或者额外的2个通道是否仅用于 CTS/RTS 通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该收发器仅在电气级别工作;四个驱动器/接收器是独立的。